我们今天能为您提供什么帮助?

VPL06/12功率因数控制器可以直接接525V AC电压吗?

问题描述:
VPL06/12功率因数控制器可以直接接525V AC电压吗?

所属产品线:
VarPlus Logic智能功率因数控制器

解决方法:

不能,VPL12N功率因数控制器可以直接接不大于480V AC的电压,当电压大于480V AC时需通过变压器接入,用户手册中写的90~550V指的是可承受的电压波动范围。