我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
EcoStruxure Machine Expert - Basic平台的PLC可以使用多少条PID指令?
问题描述:
EcoStruxure Machine Expert - Basic平台的PLC可以使用多少条PID指令?

所属产品线:
EcoStruxure Machine Expert - Basic(原SoMachine Basic); Modicon M221; Modicon睿易系列 M100可编程控制器; Modicon睿易系列 M200可编程控制器

解决方法:

EcoStruxure Machine Expert - Basic平台的PLC可以使用PID指令最大数量如下所示:

TM100 系列: 没有PID功能
TM200系列 :14
TM221系列:14