Twido CPU 如何更换电池?
问题描述:
Twido CPU 如何更换电池?所属产品线:
Twido解决方法:
外部电池安装要求当安装或更换外部电池时,请确定符合以下两个条件:
1. 你的Twido 一体型本体的内部电池必须充电。
2. 在装上外部电池后,必须立即使你的Twido 控制器通电。
注意:如果不遵守上面两个条件的任何一个将会明显缩短外部电池寿命。外部电池寿命将会迅速减为低于一个月。
安装和更换外部电池
电池盒位于Twido 一体型控制器盒子的底部。安装或更换外部电池,请按照以下步骤:
1 在安装或更换外部电池之前,你必须先确定你的Twido 控制器里的内部电池得到充分充电。这将保证从电池盒卸掉外部电池时,存储在RAM 里的数据不会丢失。
2 按住电池盒盖突起的小锁扣的侧面,打开电池盒门。
3 拉开电池盒门,如下图所示:

4 从电池盒卸掉已经使用得电池,假如需要的话。
5 插入新电池到电池盒,注意极性正确,按照电池盒里的标示确定极性。
6 关上电池盒门( 确定锁扣锁到位以锁住电池盒门)。
7 立即给你的Twido 控制器通电以保护电池寿命。
是否有帮助?