我们今天能为您提供什么帮助?

LA9GRDMD远程诊断Modbus (RDM) 模块设置地址范围是多少?如何设置?

问题描述:
LA9GRDMD远程诊断Modbus (RDM) 模块设置地址范围是多少?如何设置?

所属产品线:
TeSys Giga 系列控制产品

解决方法:

LA9GRDMD远程诊断Modbus (RDM) 模块支持1 到99 的Modbus 地址。它可以使用模块上的2 个设置旋钮来设置。具体的Modbus 地址设置步骤如下:
1. 将十字螺丝刀插入设置旋钮。
2. 转动旋钮以设置Modbus 地址的十位数(10X)和一位数(1X)见下图所示,出厂默认的地址为0。