我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
LC1G接触器的IP等级是多少?
问题描述:
LC1G接触器的IP等级是多少?

所属产品线:
TeSys Giga 系列控制产品

解决方法:

LC1G接触器安装LA9G37●● LA9G47●● 端子保护罩附件来实现IP20防护等级。

具体搭配原则如下:

端子保护罩

说明

兼容的接触器

型号

3

4

端子保护罩

- IP 20

LC1G115…LC1G225

LA9G3701

LA9G4701

LC1G265…LC1G500

LA9G3702

LA9G4702

LC1G630…LC1G800

LA9G3703

LA9G4703

注意:在使用端子保护罩的情况下,不能安装端子扩展器等接触器附件。