如何用通讯读取ATS480系列软起动器的有功功率EPRW?
问题描述:
如何用通讯读取ATS480系列软起动器的有功功率EPRW?所属产品线:
ATS480软起动器解决方法:
ATS480软起动器有功功率EPRW的逻辑地址是10#3293,读出来的有功功率的单位和INPR(逻辑地址10#9802)有关。对应关系如下表:
| INPR的值 | 对应的倍数 | EPRW的单位 |
| 20 | 0.001 | 0.001KW |
| 30 | 0.01 | 0.01KW |
| 40 | 0.1 | 0.1KW |
| 50 | 1 | 1KW |
| 60 | 10 | 10KW |
例如:读出来的EPRW=100,INPR=40,则对应的有功功率=100*0.1KW=10KW。
是否有帮助?