我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
SoMachine 和 Machine Expert软件中,GVL变量和POU变量是否可以使用相同的变量名?
问题描述:
SoMachine 和 Machine Expert软件中,GVL变量和POU变量是否可以使用相同的变量名?

所属产品线:
EcoStruxure Machine Expert(原SoMachine)

解决方法:

SoMachineV4.3软件中,GVL变量和POU变量使用相同变量名,编译不会报错,也可以正常下载运行,但是在POU里调用同名变量的时候,默认都是使用POU变量,无法调用GVL里的同名变量。如果两个GVL变量表中使用相同的变量名,编译会报错“C0136:  名称的使用不明确”。
EcoStruxure Machine Expert 软件中,调用变量的时候会包含GVL变量表的前缀,可以清晰地区分POU变量和各个GVL中的变量,所以POU和多个GVL变量表中使用相同的变量名也可以正常运行的。