我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
为什么Vijeo Designer Basic软件中选择不到HMIFT6触摸屏型号?
问题描述:
为什么Vijeo Designer Basic软件中选择不到HMIFT6触摸屏型号?

所属产品线:
Easy Harmony FT6

解决方法:

Vijeo Designer Basic 软件需要V2.0及以上版本才可以选择到HMIFT6系列。