问题描述:
SR2B121JD逻辑控制器编程软件是哪种,可以在哪儿下载?所属产品线:
Zelio Logic解决方法:
SR2B121JD逻辑控制器编程软件是Zelio Soft,可以在官网上下载,下载网址为:Zelio Soft编程软件 ;该软件也适用于SR3系列逻辑控制器。
是否有帮助?


我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站
SR2B121JD逻辑控制器编程软件是Zelio Soft,可以在官网上下载,下载网址为:Zelio Soft编程软件 ;该软件也适用于SR3系列逻辑控制器。
是否有帮助?