我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Vijeo Designer和PLC通过链接变量的方式通讯报错FDH-8808H如何处理?
问题描述:
Vijeo Designer和PLC通过链接变量的方式通讯报错FDH-8808H如何处理?

所属产品线:
Vijeo Designer

解决方法:

FDH-8808H表示在进行符号链接通讯时,PLC程序可能发生变化,导致PLC和HMI之间的符号链接发生变化,需要在Vijeo Designer的变量中右键更新链接更新PLC和HMI的符号链接,一般建议删除链接后重新更新链接。

如果变量(名称和结构)在HMI和PLC之间没有改变,则勾选Control Expert软件中的工具-项目设置-PLC内嵌数据-对象字典后,即可进行同步,而不需要重新链接变量。