我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
在Ecostructure Operator Terminal Expert中为什么添加IO设备时报错?
问题描述:
Ecostructure Operator Terminal Expert中为什么添加IO设备时报错

所属产品线:
EcoStruxure Operator Terminal Expert

解决方法:

1:Ecostructure Operator Terminal Expert工程中添加IO 设备出现报错:

2:在PC 上使用7-ZIP软件来打开工程。

3:删除"validation .dat文件",然后用EOTE再次打开项目.