FA500477
FA500477
我们今天能为您提供什么帮助?
TMCR2SL1与TMCR2SL1S的区别?
问题描述:
TMCR2SL1与TMCR2SL1S的区别?
所属产品线:
Modicon睿易系列 M200可编程控制器
解决方法:
区别如下面所示:
1、TMCR2SL1S通讯带隔离功能,TMCR2SL1通讯不带隔离功能
2、TMCR2SL1S只有1路RS485端子,TMCR2SL1带1路RS485或者RS232端子
首次发布日期:
2023/11/29
修订日期:
2023/11/29
是否有帮助?
是
否
探索更多
范围:
Modicon M200可编程控制器
探索更多
范围:
Modicon M200可编程控制器