我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
TM200最多可以扩展几个TMCR2SL1S通信板?对软件有什么要求?
问题描述:
TM200最多可以扩展几个TMCR2SL1S通信板?对软件有什么要求?

所属产品线:
Modicon睿易系列 M200可编程控制器

解决方法:

TM200控制器32点及以上的型号最多可扩展2TMCR2SL1S最多支持3路RS485串行通信。

软件最低需要使用EcoStruxure Machine Expert Basic V1.2 SP1 Build65760版本,程序功能级别12.1,才能组态TMCR2SL1S通信板。