我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
M262的默认IP地址如何换算的?
问题描述:
M262的默认IP地址如何换算的?

所属产品线:
Modicon M262

解决方法:

M262的默认IP地址是通过MAC地址后两位换算的,具体示例如下。

缺省 IP 地址是:

  • Ethernet_1 为 10.10.x.y.

  • Ethernet_2 为 10.11.x.y.

在未配置TM262•的情况下,TMSES4会启动并自动获取缺省 IP 地址:

  • 10.12.x.z(对于第一个模块)

  • 10.13.x.z(对于第二个模块)

  • 10.14.x.z(对于第三个模块)

x 表示接口 MAC 地址的第 5 个字节,y 或 z 表示此地址的第 6 个字节。比如,对于 MAC 地址 00:80:F4:4E:02:5D,IP 地址将为 10.12.2.93