我们今天能为您提供什么帮助?

M241配置Modbus TCP Slave时,I/O 映射到 Modbus 寄存器的关系是怎样的?

问题描述:
M241配置Modbus TCP Slave时,I/O 映射到 Modbus 寄存器的关系是怎样的?

所属产品线:
Modicon M241

解决方法:

M241配置Modbus TCP Slave时,从主站角度看,I/O 映射到 Modbus 寄存器,如下所示:
1  %IW 从寄存器 0 映射到 n-1,且可读/写(n = 保持寄存器数量,每个 %IW 寄存器的大小为 2 个字节)。
2  %QW 从寄存器 n 映射到 n+m-1,且为只读(m = 输入寄存器数量,每个 %QW 寄存器的大小为 2 个字节)。

注意: 尝试访问 n+m-1 以上的寄存器的 Modbus 请求通过“02 - 非法数据地址”例外代码进行应答。