我们今天能为您提供什么帮助?

EcoStruxure Machine Expert平台的PLC可否支持RSTP环网拓扑?

问题描述:
EcoStruxure Machine Expert平台的PLC可否支持RSTP环网拓扑?

所属产品线:
EcoStruxure Machine Expert(原SoMachine)

解决方法:

EcoStruxure Machine Expert平台TM262系列PLC支持,具体如下:

1、M262的Ethernet_2口可以支持RSTP环网拓扑架构

2、设备树--双击Ethernet_2----环拓扑选项----环形拓扑:开启功能

3、环路拓扑中最多可以配置40个设备。