我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
EcoStruxure Machine Expert - Basic如何比较在线程序和离线程序的不同?
问题描述:
EcoStruxure Machine Expert - Basic如何比较在线程序和离线程序的不同?

所属产品线:
EcoStruxure Machine Expert - Basic(原SoMachine Basic); Modicon M221

解决方法:

1.从EcoStruxure Machine Expert-Basic中已经下载到M221 PLC的项目开始。

2.注销并对程序进行离线更改。

3.单击试运行-登录,尝试再次连接。

4.将显示消息“PC和控制器应用程序不同”。选择“比较计算机和控制器应用程序”。

5.下一个屏幕将显示两个程序之间的差异。