我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
EcoStruxure Machine Expert - Basic 如何设置自动保存功能?
问题描述:
EcoStruxure Machine Expert - Basic 如何设置自动保存功能?

所属产品线:
EcoStruxure Machine Expert - Basic(原SoMachine Basic)

解决方法:

步骤:1 在“系统设置”窗口中选择"系统设置"→“常规”。

2 如果激活“自动项目备份”,请单击“是”,并设置时间间隔延迟(分钟)。

如果取消激活“自动项目备份”,请单击否。

3 单击“应用”,然后关闭“系统设置”窗口。

注意:如果意外关闭了EcoStruxure Machine Expert - Basic ,重新启动EcoStruxure Machine Expert - Basic时,可重新打开备份项目。