我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
EcoStruxure Machine Expert - Basic(原SoMachine Basic)如何传送数据?
问题描述:
EcoStruxure Machine Expert - Basic(原SoMachine Basic)如何传送数据?

所属产品线:
EcoStruxure Machine Expert - Basic(原SoMachine Basic)

解决方法:

EcoStruxure Machine Expert - Basic(原SoMachine Basic)使用操作块传送数据。

可传送单个数据也可以批量传送,如下图:

将%MW10的数据赋值给%MW0

将%MW10连续的5个字赋值给%MW0连续的5个字