M262的PLC的以太网IP当子网掩码改为255.255.0.0时变成默认IP如何处理?
问题描述:
M262的PLC的以太网IP当子网掩码改为255.255.0.0时变成默认IP如何处理?所属产品线:
Modicon M262解决方法:
故障现象:
IP地址为192.168.1.2,子网掩码为255.255.255.0时,IP地址正常,当子网掩码改为255.255.0.0时,联机查看以太网2的IP地址恢复为出厂默认IP。
原因:
由于M262通过USB联机时的IP为192.168.200.1,如果以太网1或以太网2的IP为192.168网段,而子网掩码为255.255.0.0时,USB联机的IP地址和以太网的IP地址发生冲突,导致以太网的IP无法生效。
解决方法:
通过修改后配置的方法,将USB联机的IP修改为其他网段的IP,修改完成后不影响正常的USB联机。
具体方法如下:
1.在 EcoStruxure Machine Expert中的编译菜单-后配置-编辑后配置,打开后,加入如下代码,表示将USB联机的IP改为192.163.200.1,子网掩码改为255.255.255.0
# TM262M25MESS8T / RNDIS USB address
# RNDIS USB address
.param[1104] = [192, 163, 200, 1]
# TM262M25MESS8T / RNDIS USB mask
# RNDIS USB mask
.param[1105] = [255, 255, 255, 0]
2.保存后重新启动PLC,即可重新进行以太网的IP配置。
是否有帮助?