我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
EcoStruxure Machine Expert如何将DWORD数据转换为IEEE-754格式的浮点数?
问题描述:
EcoStruxure Machine Expert如何将DWORD数据转换为IEEE-754格式的浮点数?

所属产品线:
EcoStruxure Machine Expert(原SoMachine)

解决方法:

如下图所示,DWORD_TO_REAL函数不能根据IEEE-754标准将DWORD变量转换为浮点数。

为了按照IEEE-754标准将DWORD变量转换为浮点数,我们必须创建一个DUT-UNION类型。

DUT定义:

程序编写:

可以看到下面的MOVE成功将DWORD数据类型转换为IEEE-754标准的浮点数。