我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
TM3BCEIP模块后添加TM3DM32R,最多能扩展多少块?
问题描述:
TM3BCEIP模块后添加TM3DM32R,最多能扩展多少块?

所属产品线:
Modicon TM3扩展模块

解决方法:

TM3BCEIP模块后添加TM3DM32R时,最大扩展数量如下:

型号 本体可扩展数量(无发送接收模块) 带发送接收模块的情况下最大扩展数量
TM3BCEIP 5 5(本体)+5(发送接收模块后)=10

需要注意的是此表表示TM3BCEIP模块后面全部扩展TM3DM32R的情况,如果部分使用TM3DM32R再配置其他型号TM3模块时,以机器专家软件中编译不报错为准,请大家选型时多加注意。