EcoStruxure Machine Expert软件中,M262添加TM3DM32R,最多能扩展多少块?
问题描述:
EcoStruxure Machine Expert软件中,M262添加TM3DM32R,最多能扩展多少块?所属产品线:
Modicon M262解决方法:
M262添加TM3DM32R时,最大扩展数量如下:
| 型号 | 本体可扩展数量(无发送接收模块) | 带发送接收模块的情况下最大扩展数量 |
| M262 | 7 | 6(本体)+5(发送接收模块后)=11 |
需要注意的是此表表示PLC后面全部扩展TM3DM32R的情况,如果部分使用TM3DM32R再配置其他型号TM3模块时,以机器专家软件中编译不报错为准,请大家选型时多加注意。
是否有帮助?