我们今天能为您提供什么帮助?

M262如何查看ETH1和ETH2的IP地址?

问题描述:
M262如何查看ETH1和ETH2的IP地址?

所属产品线:
Modicon M262

解决方法:

ETH1IP的寄存器地址为ETH_R.ibyIPAddress,是一个长度为4BYTE型数组;

ETH2IP的寄存器地址为ETH_R.I_ethInterface[1].ibyIPAddress,是一个长度为4BYTE型数组;如下图: