TM4ES4以太网模块独立使用时,Modbus TCP通讯客户端和服务端最大连接数分别是多少?
问题描述:
TM4ES4以太网模块独立使用时,Modbus TCP通讯客户端和服务端最大连接数分别是多少?所属产品线:
EcoStruxure Machine Expert(原SoMachine)解决方法:
TM4ES4 Modbus TCP通讯,最大连接数:
Modbus 服务器 8个
Modbus 客户端 0个
是否有帮助?


TM4ES4 Modbus TCP通讯,最大连接数:
是否有帮助?