我们今天能为您提供什么帮助?

EcoStruxure Machine Expert如何在Web Visualization中显示特殊字符?

问题描述:
EcoStruxure Machine Expert如何在Web Visualization中显示特殊字符?

所属产品线:
EcoStruxure Machine Expert(原SoMachine)

解决方法:

使用EcoStruxure Machine Expert的默认设置,特殊字符(如阿拉伯语、西里尔文等)可能无法正确显示。为了正确显示它们,必须在可视化管理器中激活设置“使用unicode字符串”。

EcoStruxure Machine Expert默认使用ASCII格式,如果您想在可视化中使用特殊字符,则需要激活该设置。