我们今天能为您提供什么帮助?

EcoStruxure Machine Expert如何通过VPN链接PLC?

问题描述:
EcoStruxure Machine Expert如何通过VPN链接PLC?

所属产品线:
EcoStruxure Machine Expert(原SoMachine)

解决方法:

要通过VPN从Machine Expert连接到PLC,您需要使用网关管理控制台的静态远程连接功能:

1) 打开网关管理控制台(单击Windows开始栏并输入“Gateway ”或从任务栏菜单图标即可找到它)。


2) 转到“Static Remote Conections”选项卡,在远程IP地址字段中输入PLC的IP地址。

10.0.0.241

3) 单击添加连接

4) 单击“确定”关闭对话框

5) 在Machine Expert Logic Builder->设备树->双击您的PLC名称,弹出通讯设置屏幕

6) 按下控制器选择屏幕顶部的刷新按钮

7) 如果您没有看到PLC出现,请使用连接模式:通过NAT设置IP地址(远程TCP)

输入NAT的IP地址,PLC的IP地址

8) 单击测试按钮

9) 刷新控制器选择屏幕

10) 一旦PLC出现在控制器选择屏幕中,双击它使文本显示为粗体。选择下载或登录的PLC。

11) 然后根据需要登录或下载您的应用程序到PLC。