EcoStruxure Machine Expert如何在Web Visualization中显示.mp4的视频文件?
问题描述:
EcoStruxure Machine Expert如何在Web Visualization中显示.mp4的视频文件?所属产品线:
EcoStruxure Machine Expert(原SoMachine)解决方法:
1) 创建一个新的.html文件。(只需创建一个普通的.txt文件,并将.txt扩展名重命名为.html)
2) 将以下内容复制到文件中并粘贴视频的文件名
<html>
<视频控制=“true”height=“480”width=“640”>
<source src=“video.mp4”type=“video/mp4”/>
</video>
</html>
3) 将.mp4和.html文件传输到控制器(在文件夹visu下)。重要提示:这两个文件必须位于同一目录中。
4) 启动控制器并打开网页http://<IP地址>:8080/<您的HTML文件名>.HTML或http://<IP住址>:8080/<文件夹名>/<您HTML文件名>.HTML
注:
html文件可以通过链接直接访问。它不受设备用户权限管理的管理。
是否有帮助?