我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
TM3AM6在Machine Expert Basic上如何实现断线检测?
问题描述:
TM3AM6在Machine Expert Basic上如何实现断线检测?

所属产品线:
EcoStruxure Machine Expert - Basic(原SoMachine Basic); Modicon TM3扩展模块

解决方法:

可以通过%IWSx.y来判断模拟量输入模块x的y通道的运行状态

通过%QWSx.y来判断模拟量输出模块x的y通道运行状态

例如TM3AM6模块位于PLC后面的第一个模块,所以此模块的模拟量输入诊断字为%IWS1.0,%IWS1.1,%IWS1.2,%IWS1.3,模拟量输出诊断字为%QWS1.0,%QWS1.1。