我们今天能为您提供什么帮助?

ATV630、ATV930变频器的VW3A1111面板上的小感叹号代表什么意思,如何排查?

问题描述:
ATV630、ATV650、ATV660、ATV680、ATV6A0、ATV6B0、ATV930、ATV950、ATV960、ATV980、ATV9A0、ATV9B0变频器的VW3A1111面板上的小感叹号代表什么意思,如何排查?

所属产品线:
ATV御程系列变频器

解决方法:

ATV630、ATV930变频器的VW3A1111面板上出现小感叹号,如下图红框所示。代表变频器此时有警告。

可以在诊断-警告-实际警告里查找到具体是什么警告。例如,下图中实际警告里是警告组1有效,AI3 4-20mA警告。

以上内容同样适用于御程系列ATV600 ATV900的其它子系列变频器。