我们今天能为您提供什么帮助?

ATV630、ATV930变频器主回路都是下进线下出线吗?

问题描述:
ATV630、ATV930变频器主回路都是下进线下出线吗?

所属产品线:
ATV御程系列变频器

解决方法:

ATV630,ATV930变频器全系列主回路都是下进线下出线的。主回路具体的接线请见: [Q&A]ATV630、ATV930变频器主回路如何接线? 以上也适用于ATV650和ATV950变频器主回路接线。