我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ATV930变频器使用多电机配置时,如何通过通讯读取当前哪一个配置有效?
问题描述:
ATV930、ATV950、ATV960、ATV980、ATV9A0、ATV9B0变频器使用多电机配置时,如何通过通讯读取当前哪一个配置有效?

所属产品线:
ATV御程系列ATV900变频器

解决方法:

当ATV930变频器使用多电机配置时,可以通过通讯读取当前哪一个配置有效。有2种办法:

1. 读取寄存器地址16102(16#3EE6 )的值来判断当前哪个电机配置有效。

Bit 0 (CNF0) :配置0有效
Bit 1 (CNF1) :配置1有效
Bit 2 (CNF2) :配置2有效
Bit 3 (CNF3) :配置3有效

例如,当读取寄存器16102的Bit 0为1时,则为配置0(CNF0)当前有效。

2. 读取寄存器CNFS,地址8020(16#1F54)的值来判断当前哪个电机配置有效。

0=进行中(更改配置时)

1=配置0有效

2=配置1有效

3=配置2有效

4=配置3有效

例如,当读取寄存器CNFS的值等于1时,则为配置0(CNF0)当前有效。

以上内容同样适用于御程系列ATV900的其它子系列变频器。