我们今天能为您提供什么帮助?

ATV930变频器都自带EMC安装板吗?没有自带的如何选型?

问题描述:
ATV930变频器都自带EMC安装板吗?

所属产品线:
ATV御程系列ATV900变频器

解决方法:

ATV930系列变频器不是全部自带EMC安装板。

ATV930系列ATV930U07N4Z到ATV930D90N4Z产品功率0.75KW到90KW没有自带的EMC安装板,可以单独选配,选配型号如下:

变频器型号 EMC安装板型号
ATV930U07N4Z...U55N4Z VW3A47801
ATV930U75N4Z...D11N4Z VW3A47802
ATV930D15N4Z...D22N4Z VW3A47803
ATV930D30N4Z...D37N4Z VW3A47804
ATV930D55N4Z...D90N4Z VW3A47805

ATV930系列变频器ATV930U07N4到ATV930D90N4自带EMC安装板。

ATV930***Y6,ATV930D55M3C—ATV930D75M3C,ATV930C11N4C—ATV930C31N4C及ATV930C22N4(不带C)产品的EMC安装板需要单独选购:

变频器型号 EMC安装板型号
ATV930U22Y6—ATV930D30Y6 VW3A9705
ATV930D37Y6—ATV930D90Y6 VW3A9706

ATV930D55M3C—ATV930D75M3C

ATV930C11N4C—ATV930C16N4C

VW3A9704

ATV930C22N4

ATV930C22N4C

VW3A9212(IP20)

VW3A9112(IP31)

ATV930C25N4C

ATV930C31N4C

不带制动单元时VW3A9213(IP20)

不带制动单元时VW3A9113(IP31)

带制动单元时VW3A9114(IP31)