ATV630、ATV930变频器外接3个三线制PT100传感器串联,如何接线?
问题描述:
ATV630、ATV650、ATV660、ATV680、ATV6A0、ATV6B0、ATV930、ATV950、ATV960、ATV980、ATV9A0、ATV9B0变频器外接3个三线制PT100传感器串联,如何接线?所属产品线:
ATV御程系列变频器解决方法:
ATV630、ATV930变频器外接3个三线式PT100传感器串联,需要选配I/O扩展卡VW3A3203,接线时需要将3个PT100的信号线缆串联连接到AI4或AI5端子上,具体的接线图请见下方:
注意:图中的AIX+表示AI4+或AI5+;AIX-表示AI4-或AI5-;以及AIX+L表示AI4+L或AI5+L
以上内容同样适用于御程系列ATV600 ATV900的其它子系列变频器。
是否有帮助?