我们今天能为您提供什么帮助?

Osmart系列小型断路器能接多粗的线?

问题描述:
Osmart系列小型断路器能接多粗的线?

所属产品线:
Osmart低压终端配电产品

解决方法:

OSMC32N及OSMC65H小型断路器接线能力如下:

1-32A,适用于25平方毫米及以下导线。

40-63 A,适用于35平方毫米及以下导线。

Osmart K系列小型断路器适用于25平方毫米及以下硬线;16平方毫米及以下软线或箍线端子。