我们今天能为您提供什么帮助?

Vijeo Designer上载时报上载编辑工程失败可能是什么原因?

问题描述:
Vijeo Designer上载时报上载编辑工程失败可能是什么原因?

所属产品线:
Vijeo Designer

解决方法:

可能的原因如下:

1.Runtime版本问题,如果软件的Runtime版本低于触摸屏中的Runtime版本,可能导致上载失败,例如Vijeo Designer的版本为SP8,而触摸屏的中的Runtime版本为SP12。

2.触摸屏下载时未下载源代码,导致无法上载,需要注意,下载时需要勾选包括编辑工程。

3.电脑系统版本问题,建议安装win7 64位专业版系统或win10 64位专业版系统,win11可能导致报此错误。

4.下载时未勾选运行时允许以太网下载和上载。