我们今天能为您提供什么帮助?

Vijeo Designer 如何计算报警需要的内存空间?

问题描述:
Vijeo Designer 如何计算报警需要的内存空间?

所属产品线:
Vijeo Designer

解决方法:

当报警节点的备份报警组属性选择为是时,可以设置的履历报警和日志报警的数目由目标机器的可用SRAM限定,每一个报警需要的空间是:

活动=20字节

履历=24字节

日志=20字节

当报警信息用户保留为是时,上述数字增加2个字节。

对于启用动态信息的报警组,上述数字增加2个字节,变量和变量值将被存储。

想要查看目标机器有多少可用的SRAM空间,在目标节点运行验证,注意反馈区中 SRAM 的值。

例如目前目标机器的备份报警组选择为是,报警信息用户保留选择否且启用动态信息,报警汇总表的属性选择为日志,一共为20个报警变量,则占用的SRAM空间计算如下:

(20+2)*20=440个字节。