我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
如何用EcoStruxure Operator Terminal Exper实现“数值显示”用条件表达式来隐藏?
问题描述:
如何用EcoStruxure Operator Terminal Exper实现“数值显示”用条件表达式来隐藏?

所属产品线:
EcoStruxure Operator Terminal Expert

解决方法:

用EcoStruxure Operator Terminal Exper可以使用转换器来实现“数值显示”用条件表达式来隐藏。举例:当VAR2≥1时数值显示元件1隐藏,当VAR2<1时数值显示元件1出现,设置步骤:
1.新建变量Var1、Var2,类型为INT:

2.新建“转换器”,类型选“范围”,设置基本参数:



3.拖出数值显示元件1控件设置 “当前数值”关联Var1.Value

4.数值显示元件1的动画“隐现”功能关联Var2.Value,并使用转换器Converter1:

5.拖出数值显示元件2 设置“当前数值”关联Var2.Value,启用输入模式。编译并下载程序运行,当Var2的给定值大于或等于1时,数值显示元件1隐藏,当Var2的数值小于1时,数值显示元件1出现。