我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
HMIGXU系列触摸屏通讯负载过高造成不稳定如何优化?
问题描述:
HMIGXU系列触摸屏通讯负载过高造成不稳定如何优化?

所属产品线:
睿易系列 Magelis GXU

解决方法:

HMIGXU系列触摸屏通讯变量除默认扫描组外,还可以添加别的扫描组。当有太多的变量都以快速的扫描速率扫描时,会引起通信负载过高并且引起扫描速率下降。为避免这种情况,设置一个扫描速率为中速、低速或用户定义速率的扫描组,然后把所有不重要的变量都分配给此扫描组。这样整理扫描组,使得仅有需要的变量被设置为快速的扫描速率。