我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
HMIET6700 弹出式窗口的最大数量是多少?
问题描述:
HMIET6700 弹出式窗口的最大数量是多少?

所属产品线:
Easy Harmony ET6

解决方法:

HMIET6700 弹出式窗口的数量是有限制的,没有具体数量取决于内存的消耗。一个工程中可以创建的画面数基于目标机器的可用闪存的大小,以及每个画面的尺寸大小,工程中的画面数量越多,内存消耗得越多,画面中的对象数量越多,内存消耗得越多。