我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Vijeo Designer 中的变量如何做数据缩放?
问题描述:
Vijeo Designer 中的变量如何做数据缩放?

所属产品线:
Vijeo Designer

解决方法:

Vijeo Designer 中变量的数据缩放是在变量的属性中配置的,当启用【数据比例缩放】属性后,此属性有效。数据比例缩放定义了一个准则,这个准则显示在 PLC 和人机界面显示之间 PLC 数据是怎样转换的。原始值指的是 PLC 数据,缩放值指的是人机界面上显示的数据。数值将取系统能够支持的最接近的十进制数。

例如,假设【原始最小值】/【原始最大值】的范围是 0~10,【缩放后最小值】/【缩放后最大值】的范围是 0~100,那么,如果 PLC 端数据是 20,人机界面上显示的数据将会是 200。