问题描述:
MT mic6的断路器通过控制单元上的接地测试按钮做接地故障测试时控制单元需要外接24V电源吗?所属产品线:
Masterpact MT 空气断路器解决方法:
MT mic6的断路器通过控制单元上的接地测试按钮做接地故障测试时控制单元需要电源,此电源可通过外接24V DC电源(接至F1/F2)或回路电流满足20%In来提供。(注:MT MIC6基本型也有F1/F2电源端子)
是否有帮助?


我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站
MT mic6的断路器通过控制单元上的接地测试按钮做接地故障测试时控制单元需要电源,此电源可通过外接24V DC电源(接至F1/F2)或回路电流满足20%In来提供。(注:MT MIC6基本型也有F1/F2电源端子)
是否有帮助?