EcoStruxure Machine Expert - Basic END 指令有哪些?
问题描述:
EcoStruxure Machine Expert - Basic END 指令有哪些?所属产品线:
EcoStruxure Machine Expert - Basic(原SoMachine Basic)解决方法:
共有 4 种不同的 END 指令可用,其中LD编程的,里面没有 ENDC,直接使用 END,前面可以加条件:
END:无条件程序结束
ENDC:若前一测试指令的布尔结果为1,则程序结束
ENDCN:若前一测试指令的布尔结果为0,则程序结束
ENDT:Grafcet (SFC) 程序中转移梯级的结束(仅在转移梯级中有效)。
是否有帮助?