我们今天能为您提供什么帮助?

LC1E200ADCH1S260和LC1E200ADCH2S260型号末尾数字“1”和数字“2”表示什么含义?

问题描述:
LC1E200ADCH1S260和LC1E200ADCH2S260型号末尾数字“1”和数字“2”表示什么含义?

所属产品线:
EasyPact TVS接触器

解决方法:

LC1E200ADCH1S260和LC1E200ADCH2S260型号末尾数字“1”和数字“2”表示的含义如下:1表示内螺纹;2表示外螺纹。具体的型号命名,请见下图: