我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ATV630,ATV930变频器报OSF(供电电源过电压)故障的故障阈值和复位阈值是多少?
问题描述:
ATV630、ATV650、ATV930、ATV950变频器报OSF(供电电源过电压)故障的故障阈值和复位阈值是多少?

所属产品线:
ATV御程系列变频器

解决方法:

ATV630,ATV930报OSF故障实际上监测的是直流母线电压,其报故障的阈值和复位阈值如下:

N4范畴直流母线电压(VDC) Y6范畴直流母线电压(VDC)
OSH 751 1087
OSL 745 1073

其中,OSH是OSF故障过压阈值,OSL是OSF故障复位阈值。