我们今天能为您提供什么帮助?

VPL18N功率因数控制器通讯不上会有哪些原因?

问题描述:
VPL18N功率因数控制器通讯不上会有哪些原因?

所属产品线:
VarPlus Logic智能功率因数控制器

解决方法:

VPL18N功率因数控制器通讯不上可能会有如下原因:

1.接线:VPL18N通讯接线D0接485+,D1接485-,接反了通讯通不上;

2.通讯参数设置:需检查通讯软件或后台中的通讯参数(slave ID、波特率、奇偶校验)是否跟VPL18N的一致,若参数设置不一致会通讯不上;

3.寄存器地址:需检查寄存器地址是否是正确的,可查看用户手册中的寄存器地址表。