我们今天能为您提供什么帮助?

NTHY晶闸管投切开关无报警但无法正常投入是什么原因?

问题描述:
NTHY晶闸管投切开关无报警但无法正常投入是什么原因?

所属产品线:
VarPlus Logic智能功率因数控制器

解决方法:

NTHY晶闸管投切开关无报警但无法正常投入的可能原因如下:

1.开关未接收到投入信号或者信号线接反,在控制器上手动投入该回路,使用万用表直流档测量开关+12V和K之间应该有+12V信号,如果没有需排查接线或者控制器输出。其中需要注意,测量的时候红表笔放到+12V上,黑表笔放到K上,如果显示-12V则可判定信号线接反;

2.开关接线错误,在控制器上接开关的信号线顺序应该为:所有共补,分补A相,分补B相,分补C相。