问题描述:
IFM是否可以通过EPC修改波特率奇偶校验等设置?所属产品线:
IFM解决方法:
可以用EPC去修改。通过连接EPC后在通讯视图中找到IFM,IFM设置中可以修改Modbus-SL模式,启用就是自动模式,停用就是手动模式。
自动模式: 在连接到Modbus网络的情况下,Modbus接口模块会自动检测网络速度和奇偶校验,停止位。
手动模式: 可自己选择4800/9600/19200/38400波特率、奇校验/偶校验/无校验、停止位1位或2位。
是否有帮助?


我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站
可以用EPC去修改。通过连接EPC后在通讯视图中找到IFM,IFM设置中可以修改Modbus-SL模式,启用就是自动模式,停用就是手动模式。
自动模式: 在连接到Modbus网络的情况下,Modbus接口模块会自动检测网络速度和奇偶校验,停止位。
手动模式: 可自己选择4800/9600/19200/38400波特率、奇校验/偶校验/无校验、停止位1位或2位。
是否有帮助?