FA500588
FA500588
我们今天能为您提供什么帮助?
NTHY晶闸管开关自带0.5米通讯电缆太短了,客户用普通带屏蔽层的网线可以吗,最长支持多长?
问题描述:
NTHY晶闸管开关自带0.5米通讯电缆太短了,客户用普通带屏蔽层的网线可以吗,最长支持多长?
所属产品线:
VarPlus Logic智能功率因数控制器
解决方法:
可以,只要符合568B线序均可,目前配线中最长是3米。
首次发布日期:
2023/12/13
修订日期:
2024/6/26
是否有帮助?
是
否
探索更多
范围:
VarPlus Logic智能功率因数控制器
探索更多
范围:
VarPlus Logic智能功率因数控制器