FA500589
FA500589
我们今天能为您提供什么帮助?
VCK系列电容可以水平安装吗?
问题描述:
VCK系列电容可以水平安装吗?
所属产品线:
VCK
解决方法:
可以的,既可以垂直安装也可以水平安装,水平安装时需要考虑安装支架。
附件
VCK电容水平安装支架.png
首次发布日期:
2023/12/13
修订日期:
2024/8/27
是否有帮助?
是
否
探索更多
范围:
VCK
探索更多
范围:
VCK